This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406 IBIS 模型

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249100/tca9406-tca9406-ibis-model

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:TXS0101

大家好、

客户要求使用 TCA9406的 IBIS 仿真模型、您能提供吗? 此外、我看到在 E2E 论坛中推荐使用 TXS0101 IBIS 模型、但该模型似乎只有输入、无输出。  

此致

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    TCA9406没有 IBIS 模型、但它与 TXS0101 IBIS 模型密切相关。  

    TCA9406和 TXS0101都是具有集成式单触发(边沿速率) 加速器的无源开关、它们只在短时间内有效。 无法使用 IBIS 对器件的加速部分进行完全建模。  

    我建议使用 此处产品文件夹中 的设计工具和仿真部分下提供的 TXS0101的 HSpice 模型。  

    此致、

    泰勒