This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:计算机未检测到基于 TI USB 2046i 的 USB 集线器

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247944/tusb2046i-usb-hub-based-on-ti-usb-2046i-not-detected-by-computer

器件型号:TUSB2046I

我是使用数据表中的原理图来实现 USB 集线器、但不使用 EEPROM。 我无法将此 USB 连接到笔记本电脑、有一天我收到 Windows 通知、表示 USB 出现故障、但现在我根本没有出现。  

下面是随附的原理图。

以下是电路中 USB 集线器的工作电压。  

1 3.3 DP0
2 0 DM0
3 3.3 VCC 电压
4 3.3 静止_左侧
5 0 EECLK
6 0 EEDATA
7 0 接地
8 0 总线电源
9 3.3 PWRON1
10 0 OVRC_L_1
11 0 Dm1
12 0 DP1
13 3.3 PWRON2
14 0 OVRV_L_2
15 0 DM2
16 0 DP2
17 3.3 PWRON3
18 0 OVRV_L_3
19 0 DM3
20 0 DP3
21 3.3 PWRON4
22 0 OVRV_L_4
23 0 数字4
24 0 DP4
25 3.3 VCC 电压
26 3.3 EXTMEM
27 0 TSTPLL 寄存器
28 0 接地
29 3.3 XTAL2
30 0 XTAL1
31 0 TSTMODE (TSTMODE)
32 0 苏州工业大学
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:在复位引脚上添加0.1uf 电容。

    2:在 DP0至3.3V 上添加1.5k pu

    3:向下行端口的所有 DP/DM 添加15k PD。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位线连接到 VCC、VCC 已经具有0.1uF 的电容器、您是否要推荐另一个电容器?

    DP0、我已经将1.5k 上拉电阻增加到3.3V

    接下来、将向两条数据线路和测试线路添加15K PD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μs、3.3V VCC 达到90%后、建议复位脉宽介于100 μ s 和1ms 之间。 时钟 μs 必须在复位窗口的最后60 μ s 内有效。

    您是否能够使用 VCC 和 RESET 之间的波形、看看您是否可以满足该要求?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 和 VCC 连接在一起、Vcc 有一个0.1uF 的电容器。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我现在连接到计算机、我就会看到一个弹出消息、 电涌 大力支持。 我的设计不是 USB 电源驱动、我不使用 USB (笔记本电脑)提供的5V 电压。 因此、不确定该消息是否与其他东西相关。

    此外、 USB 集线器还 连接到 TPS2044D、我看到过流引脚为低电平(低电平有效)、上电引脚为高电平(低电平有效)。  

    连接到笔记本电脑后、下游过流是否在输入侧显示为电源浪涌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试 每个端口的过流模式并进行查看?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前所有端口由于某种原因而过载、并且运行的是每端口模式。 它不是成组的。  

    请查看随附的原理图以了解 TPS2044D 周围的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们进行 WebEx 通话。