This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I 是否可编程?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249152/dp83849i-is-dp83849i-programmable

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好!

我们正在使用 DP83849I 还想知道它是否可编程、如果可编程、是否需要任何软件支持工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83849具有 SMI 功能、因此可进行配置。 软件工具将由您这个设计人员来完成。 如果您期待评估、可以使用 MSP430F5529 Launchpad、我们确实提供了 USB2MDIO。

    此致、

    格罗姆