This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDIO 1.8V 的电源序列要求

Guru**** 2446080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249153/dp83869hm-power-sequence-requirement-for-vddio-1-8v

器件型号:DP83869HM

您好!

  我在 RGMII 模式和双电源配置下使用以太网 PHY (DP83869HM)。 我正在使用1.8V VDDIO、

我有一个有关电源定序的问题、

VDDA2P5 - 2.5V

VDD1P1 - 1.1V

VDDIO - 1.8V

我能否同时提供/升高所有电压(VDDA2P5、VDD1P1和 VDDIO 1V8同时)

我应该遵照数据表中的建议、即 VDDA2P5和 VDD1P1一起斜升、而在稍后的时候斜升 VDDIO (1V8)。

请确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将所有电源斜升在一起。  

    此致、

    格罗姆