This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe Gen2至 USB 3.1 &PCIe Gen3至 USB 3.0桥接建议

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249101/pcie-gen2-to-usb-3-1-pcie-gen3-to-usb-3-0-bridge-recommedation

主题中讨论的其他器件:TUSB7340、 TUSB7320

大家好、

 您能帮忙推荐 PCIe Gen2至 USB 3.1和 PCIe Gen3至 USB 3.0 桥接 IC 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我们只有 PCIe Gen2转 USb3.1桥接器、其中 TUSB7340和 TUSB7320。

    最佳

    布赖恩