This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:设计审查和时钟振荡器

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248989/tusb1210-design-review-and-clock-oscillator

器件型号:TUSB1210

您好!

我们在 USB 转 ULPI 接口的设计中使用 TUSB1210BRHBR、该接口与 FPGA 相连。 对于 REFCLK 输入、可参照来提供外部时钟源。 根据数据表、时钟源需要3.3V 的电压、并且我们还需要通过 FPGA 提供1.8V 的电压、即 DNI、在设计中使用突出显示为黄色的晶体振荡器。 FPGA 信号或晶体振荡器都会馈入 REFCLK 引脚。  对于1.8V 的 FPGA 时钟信号、是否需要电平转换器? 请同时回顾设计。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里