This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 故障

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243978/tusb8042a-tusb8042a-fail

器件型号:TUSB8042A

ESD 器件影响很小。

您还注意到其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行深入探讨、我们会尽快与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiro:

      您是否能获得 SNED 测试报告? TX 还是 RX?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是我给 Brian 一直发送到2023年4月15日 的电子邮件的延续。
    [TUSB8042A USB3.0兼容性测试上行故障]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、只需找出 RX 短通道 JTOL 失败的旧问题。   上行端口的 TX/RX 跟踪时间是多长?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前已向您发送了原理图和 PCB 原图。 2023年4月12日、我们收到了以下回复。

    "上行端口的迹线 看起来很好、5Gbps 时只有2 in 或1dB 的损耗。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看上去很奇怪、它可以通过 RX 长通道、但短通道失败、 客户可以将系统送到达拉斯进行 测试。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下结果来自上游
    RX:LONG 是通过、短路是失败。
    TX:长失败、短通过。

    测试报告随附 again.e2e.ti.com/.../USB_2D00_IF_5F00_Hub_5F00_RX_5F00_USB3.2_5F00_SS_5F00_Fail_5F00_02212023_5F00_Legacy.pdfe2e.ti.com/.../USB_2D00_IF_5F00_Hub_5F00_UFP_5F00_TD1p3_5F00_USB3.2_5F00_SS_5F00_Fail_5F00_02212023_5F00_Legacy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RX 测试、它们是否有良好的设备校准? 它不应该失败在 lo freence。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于测试是在测试场所进行的、因此校准应作为常规执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、客户可以将系统交付给我们测试吗?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 该产品处于开发阶段、无法发货进行测试。
    如果我们对这一问题没有其他了解,我们现在将结束这一问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们现在结束。

    最佳

    布赖恩