This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:第3页、数据表:"注意:当 OS = LOW IN "

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249567/tusb522p-page-3-data-sheet-note-when-os-low-in

器件型号:TUSB522P

团队、您好!

第3页显示了引脚16的引脚功能:
DE1 =低电平= 0dB
DE1 =中=-3.5dB
DE1 =高电平=-6.2dB
注意:当 OS =低电平时

但根据表1、OS =低电平和 OS =高电平时的 EQ 增益相同。 那么, 请您解释这一标注的注释。

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、请允许我咨询我们的系统工程师。

    最佳

    布赖恩