This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:ALP 配置文件 DS90UB960未知错误

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248575/ds90ub960-q1-the-alp-profiles-ds90ub960-unknown-error

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

当我将 配置文件 DS90UB960加载到 ALP 时、 会出现未知错误、如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 TI.com (https://www.ti.com/tool/ALP)下载 ALP 后、 您是否还运行了 ALP-PROFILE-UPDATE 程序?

    此致!

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以! 我 还运行 ALP-PROFILE-UPDATE 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Phan,   您可以 发送   UB960的设置指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在计算机上设置 ALP、只需从 TI 网站(https://www.ti.com/tool/ALP)下载 ALP 设置可执行文件即可。 然后、运行下面的 ALP-PROFILE-UPDATE 设置软件。

    1) 1)安装 ALP 时是否选择了默认文件路径?

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010

    如果您转至计算机上的文件路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010"、会有一个名为"MainGUI.exe.log"的文件。

    2)您能打开它并共享记录在那里的错误消息吗?

    此致!

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您的 回复,很抱歉、我没有安装到默认路径,我的 设置 路径:D:\Tools\TI\SNLC062L\Analog LaunchPAD v1.57.0010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以通过几种方法来解决该问题。 您可以:

    1. 尝试向我展示您计算机上的"MainGUI.exe.log"文件、我可以尝试帮助您解码提供给您的特定错误消息。
    2. 卸载 ALP、然后使用默认安装路径重新安装。

    可以在默认安装路径之外的某个位置安装 ALP、但 ALP-PROFILE-UPDATE 软件可能会根据默认安装路径安装额外的软件、而不是您实际安装 ALP 的位置。

    此致!

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我尝试 使用默认安装路径重新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果有任何问题、请告诉我。