This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:是否需要 RGMII XI 及 TX_CLK 输入?

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249647/dp83tc813r-q1-rgmii-both-xi-and-tx_clk-inputs-are-required

器件型号:DP83TC813R-Q1

您好!

在 RGMII 模式下、我认为需要25MHz 的时钟输入到 TX_CLK 引脚。 XI (和 XO)引脚似乎还需要另一个25MHz 时钟输入。 然而、在图9-4中、没有 XI 时钟输入。 它是否需要 TX_CLK 和 XI 引脚的不同25MHz 时钟输入? 或者可以省略到 XI 的时钟?

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oguri-San:

    感谢您的提问。 这是一个拼写错误、我们将在最新版本中进行更正。 PHY 需要在 RGMII 的 XI 引脚上具有一个25MHz 参考时钟、以及从 MAC 到其 TX_CLK 的另一个25MHz 信号。

    此致、

    格罗姆