This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:仅使用两对线缆将速度限制为100Mbps

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246160/dp83867cs-using-only-two-pairs-of-wire-to-limit-speed-to-100mbps

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83867IR

团队

我的一位客户(产品用户)的某些终端客户 使用仅带有两对电线的以太网电缆、将速度限制为100Mbps。 这是 单线对以太网。

以下是他们的问题说明:

"但现在的问题是、如果链路伙伴支持、PHY 将检测到有效的 Gb 连接。 但是、由于电缆不允许进行数据传输、因此链路伙伴之间未建立连接。 在手册中、我发现通过某些寄存器设置可以开启"速度优化"、这应该会将速度降低至100Mbit/s。 不过、PHY 检测到有效链路、该链路一开始未启用速度优化。 如果此连接无效、速度优化将激活并切换到100Mbit 连接。 根据该手册、链路构建的标准是"特定于实现"的。 我无法找到有关如何更改这些标准的任何其他信息。 目标是更改"链路有效性标准"、以便在仅使用两对线路时 Gb 链路无效。

是否有办法更改这些标准? 还是通常不可能在两个千兆链路伙伴之间仅使用两对电线的电缆? "

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请允许我们  在2个工作日内查看此内容。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示 Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    867 Phy 应该不能通过2线对连接以 GB 速度进行连接、因此首先要检查是否正确。 接下来、我要首先检查寄存器14、以查看是否在位9上启用了速度优化。 phy 将首先尝试通过 Gb 连接、并且应该公平、然后回复到100Mb/s。 我已将数据表内联到下面、信息应该在第8.6.10节中

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf?ts=1689007594076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IR

    如果失败、那么您可以同时取消对 Gb 连接的广播、但除非您重新激活、否则 PHY 将无法连接到 Gb。 您可以通过引导或寄存器进行取消广播。 有关自举设置、请参阅表8.4-4和8.5、并查看寄存器9了解寄存器设置。 与上述数据表相同。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yusuf,我很快就会回来。

    快速修正、客户使用的是 DP83867CS、而不是之前认为 的 DP83867IR。
    我更改了主题中的信息。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供快速反馈。 我是否正确理解第一段、即当使用仅有两对电缆时、速度优化会自动将速度降低至100Mbps? 他们能够更改位9以优化速度。 但是、链路没有自动更改为100 Mbps。  

    他们现在将介绍 SPEED_OPT_ENHANCED。 完全禁用千兆连接不是一个解决方案、因为客户使用不同的系统、他们必须保持灵活性。 是否可以在不使用 TI LaunchPad 套件的情况下更改寄存器? 例如、通过 UEFI shell 或类似程序?  

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够使用 Phytool Linux 实用程序读取和写入 phy。 如果您能够在 Linux 终端中看到 phy、那么我会安装 phytool、您应该能够写入和读取寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送一个寄存器转储、以便我了解您是如何配置 PHY 的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jusuf:

    您可以将状态更改为已解决。

    终端客户 刚才告诉我们、PHY 的 WoL 功能存在问题、他们解决了该问题。
    感谢您的帮助!