This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:评估模块

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00557, GD75232, GD65232, SN75C185, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248623/gd75232-evaluation-module

器件型号:GD75232
主题中讨论的其他器件: GD65232、 SN75C185、TIDA-00557、 TRS3243E

大家好、

我想 向客户申请 GD75232的 EVM、但我在 TI.com 中找不到它。

是否有  为 GD75232设计的评估模块? 如果是,我应该在哪里申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 EVM。 请 µs 图16 (和图10了解电容值;通常为330pF、以保持低于 RS-232的30V/μ s 限值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    此器件没有 EVM。  

    您的客户是否有理由对这种旧的 RS-232设备感兴趣? 我们较新的收发器通常更好、更易于设计-而且它们不需要多个 电压源即可运行(该器件需要3个具有电源时序要求)。

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的建议。

    您能否推荐一些具有 EVM 和与 GD75232类似功能的新型收发器?  如果它们  与 GD75232引脚到引脚兼容、效果会更好。

    非常感谢!

    此致、

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia:

    客户需要什么?  

    电压电源、RS-232总线电压电平和 控制器电压?  

    他们是否知道他们的公共汽车将会有多长?

    我们实际上只有2个 GDx5232器件(GD75232和 GD65232)-因此实际没有直接匹配。 不过、我们确实有符合配置(而非外引脚-因为此器件需要的源代码比我们绝大多数器件更多)和类似数据速率的器件-但我想确保我们能够满足应用的需求。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前很少有使用现有±12V 电源的 RS-232收发器(GD75232便宜而可靠、SN75C185低功耗)。 它们都没有 EVM。

    许多 RS-232收发器集成了电荷泵、可从单个5V 或3.3V 电源生成 RS-232总线电压。 都没有 EVM。 TRS3243E 具有 TIDA-00557等参考设计、但这对您没有帮助。

    您可以将 GD75232N 放入试验电路板中。 (数据表电路足够简单、不存在高频问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的回答。

    由于以前用过 GD75232、客户仍想采用该技术进行设计。  

    如果客户在设计过程中遇到问题、希望您能提供支持并帮助我们。  

    再次感谢。

    此致!

    高锡尔维亚