主题中讨论的其他器件: GD65232、 SN75C185、TIDA-00557、 TRS3243E
大家好、
我想 向客户申请 GD75232的 EVM、但我在 TI.com 中找不到它。
是否有 为 GD75232设计的评估模块? 如果是,我应该在哪里申请?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没有 EVM。 请 µs 图16 (和图10了解电容值;通常为330pF、以保持低于 RS-232的30V/μ s 限值)。
您好、Silvia:
此器件没有 EVM。
您的客户是否有理由对这种旧的 RS-232设备感兴趣? 我们较新的收发器通常更好、更易于设计-而且它们不需要多个 电压源即可运行(该器件需要3个具有电源时序要求)。
请告诉我!
此致!
帕克·道德森
您好、Parker、
感谢您的建议。
您能否推荐一些具有 EVM 和与 GD75232类似功能的新型收发器? 如果它们 与 GD75232引脚到引脚兼容、效果会更好。
非常感谢!
此致、
高锡尔维亚
您好、Silvia:
客户需要什么?
电压电源、RS-232总线电压电平和 控制器电压?
他们是否知道他们的公共汽车将会有多长?
我们实际上只有2个 GDx5232器件(GD75232和 GD65232)-因此实际没有直接匹配。 不过、我们确实有符合配置(而非外引脚-因为此器件需要的源代码比我们绝大多数器件更多)和类似数据速率的器件-但我想确保我们能够满足应用的需求。
此致!
帕克·道德森
目前很少有使用现有±12V 电源的 RS-232收发器(GD75232便宜而可靠、SN75C185低功耗)。 它们都没有 EVM。
许多 RS-232收发器集成了电荷泵、可从单个5V 或3.3V 电源生成 RS-232总线电压。 都没有 EVM。 TRS3243E 具有 TIDA-00557等参考设计、但这对您没有帮助。
您可以将 GD75232N 放入试验电路板中。 (数据表电路足够简单、不存在高频问题。)
大家好、Clemens 和 Parker、
感谢您的回答。
由于以前用过 GD75232、客户仍想采用该技术进行设计。
如果客户在设计过程中遇到问题、希望您能提供支持并帮助我们。
再次感谢。
此致!
高锡尔维亚