This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:PoDL SCCP 软件

Guru**** 2546950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249126/dp83td510e-podl-sccp-software

器件型号:DP83TD510E

您好、TI 团队:

我目前正在为 SPE 器件开发概念验证、该器件也实现了 PoDL (特别是 PD)。

我已经查看了与这个主题相关的应用手册、但是没有关于 SCCP 软件实现的详细描述。

您能否给我提供一些有关 PD 端确切传输什么内容的信息、或者您是否可以获取示例代码?

提前感谢。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    从 SNLA395开始、这将是一个 MCU 问题。 有关这些详细信息、您应咨询相应的 SoC 制造商。

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    谢谢、我将问题转移到 MCU 论坛。

    1月