This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 使能引脚的工作电压

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249008/tca9617a-operating-voltage-of-enable-pin-of-tca9617a

器件型号:TCA9617A

团队、您好!

查看数据表、我们对于将 IC 用于以下用例感到困惑:

VCCA=1V、VCCB=2.5V、EN 高电平=3.3V

现在、根据数据表第6.5节中的表、 VIH 最大值= 5.5V

但是、根据第8.2节中的功能方框图以及第8.4节中的文本、EN 引脚具有上拉电阻器。

根据表格、我们可以使用、 但根据图表、上拉 会造成问题。

那么、我们可以使用该 IC 吗?或者是否有任何其他推荐的器件型号?

谢谢。

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器 kΩ 为212 μ A、µA VCCB 的电流将小于4 μ A。 TCA9617A 的静态电源电流大大高于此值、所以没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    当向 EN 引脚施加 VI = 0.2V 的输入时、EN 引脚最多可提供-25uA 的电流。

    这意味着内部上拉电阻器的尺寸为(5.5V - 0.2V)/25uA = 212k Ω。 (我相信克莱门斯所说的是212千欧而不是212欧)。

    因此、在 EN HIGH = 3.3V 时、VCCB = 2.5V 将产生(3.3V - 2.5V)/212k Ω= 3.774uA 电流、为 VCCB 供电。 与以 mA 为单位提供的 ICCB 电流(静态电源电流)相比、此值非常小。 EN 引脚上的3.3V 过压不会在您的设计中造成问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler。 我有点和212欧姆混淆、但现在明白了。  

    谢谢

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。