大家好、
不使用 Vcc 时、是否需要电容器?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
不使用 Vcc 时、是否需要电容器?
此致、
Tabata-San,
由于 tPWR 的变化很大、因此未指定典型值。 我们的测试数据表明这种变化、但始终小于2ms。 我们已经看到加电过程快到几微秒、但也看到它花费了超过1毫秒的时间。 一般而言、估计约1ms 是可以的、但这取决于它们需要它的原因。 根据上面的内容、您可以看到它们用于估算整个唤醒时间。 如果要在尽可能长的唤醒时间内执行最坏情况分析、则应使用2ms。 如果他们只是想了解它可能是什么、那么您可以大概估计1ms、前提是它可能是所有角上该估算值的±100%。
此致!
丹尼