This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:未使用 Vcc 的电容器

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236059/tlin1028-q1-capacitor-for-unused-vcc

器件型号:TLIN1028-Q1

大家好、

不使用 Vcc 时、是否需要电容器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    是的、仍然需要电容器、因为 nRST 和 TXD 在内部上拉至 VCC、而需要输出电容器来稳定内部 LDO。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elic-san、

    感谢您的回复。 我了解。  未使用的 VCC 上的电容器的建议值是多少?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San

    我还有一个问题。

    您能否提供 tpwr (上电时间)的典型值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    1uF 至4.7uF 将用于 VCC 上的输出。

    我们的特征数据中没有我可以找到的 tpwr 典型值。 我将与我们的设计团队讨论、但为什么您需要这一价值?

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    感谢您的答复。

    我将询问我的客户为什么需要这个值、稍后再告诉您。

    很抱歉问了这么多问题。  您能否 像数据表中的表9.1一样、提供未上电系统(Vsup < UVsup)中的引脚状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    我明天会给你回复,谢谢你的耐心。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    您能回答吗?

    此致、

    塔巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    我的客户需要 tpwr TYP 值的原因是、他们在实际测量整个唤醒时间时期望每个 TYP 值的总和。   

    此致、

    塔巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    抱歉此处的延迟、仍然没有得到 tPWR 典型值的值、抱歉由此延迟。

    如果系统未供电、所有引脚都将处于高阻抗状态、其漏电流值列在数据表中。 如果您需要了解更多具体信息、请告诉我。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    请在您得到 tPWR 的典型值时告知我。

    感谢您的回答。 我可以理解、在未上电的情况下、所有引脚都将处于高阻抗状态。

    此致、

    塔巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    当收到有关 tPWR 的更多信息时、我将更新该主题。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    由于 tPWR 的变化很大、因此未指定典型值。 我们的测试数据表明这种变化、但始终小于2ms。 我们已经看到加电过程快到几微秒、但也看到它花费了超过1毫秒的时间。 一般而言、估计约1ms 是可以的、但这取决于它们需要它的原因。 根据上面的内容、您可以看到它们用于估算整个唤醒时间。 如果要在尽可能长的唤醒时间内执行最坏情况分析、则应使用2ms。 如果他们只是想了解它可能是什么、那么您可以大概估计1ms、前提是它可能是所有角上该估算值的±100%。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danni-San:

    感谢您的详细解释。 它是如此的有帮助。

    此致、

    塔巴塔