This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于 PHY 中 MDI 信号的 IBIS 模型

Guru**** 2969980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247028/dp83869hm-ibis-models-for-mdi-signals-in-phy

器件型号:DP83869HM

大家好!

大家好。

在 DP83869HM IBIS 模型中、MDI 信号的缓冲器类型配置为输入。

我想在输出引脚时对 MDI 信号执行 SI 仿真。

如果您有这些模型、请与我分享相同信息。

此致、

哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  , Harikrishnan ,

    遗憾的是、我们不会对 MDI 引脚建模。 我们建议通过合规性测试来验证此接口。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否指导我在 Hyperlynx 中对 SI 模拟的 MDI 信号进行建模?

    我计划通过连接器将 MDI 信号路由到另一个 PCB。 因此、我们必须进行分析、然后才能执行该步骤。

    请引导我。

    此致、

    哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harikrishnan、

    遗憾的是、我们没有 MDI 信号模型。 我们建议通过合规性测试验证 MDI。

    谢谢。

    大卫