This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:TSER953和放大器;TSER954 CSI2 (通过接头)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, ALP, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242008/ds90ub635-q1-tser953-tser954-csi2-via-header

器件型号:DS90UB635-Q1
主题中讨论的其他器件:TSER953ALPTDES954

您好!

我们正在尝试使用载板上的 TSER953/4模块构建原型、这些模块可通过1mm 间距的 TH 公/母接头插座、以及信号接地 Signal1 Signal2接地。

据您所知、峰值频率为450MHz 的信号会提供足够的100 Ω 差分阻抗吗?

好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    估算 PCB 迹线阻抗、回波损耗和插入损耗的理想方法是通过仿真来实现、因为这些特性取决于 PCB 堆叠、材料和元件等因素。 我建议使用诸如 ANSYS 的 EM 求解器来仿真这些特性。

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好、感谢您的持续帮助。

     其他两个 FPD 问题:

    -i2c -运行于1.8V 内核的 V3Link 器件是否能与运行于3V3的 i2c 主机通信? 即 i2c 可耐受3V3。

    -如果我要使用 EVM 读取 DS90UB953/4寄存器、我可以在申请过程中投影芯片、然后断开控制器连接、连接 EVM MCU、再单击读取寄存器。 如何防止 ALP 在重新连接后自动覆盖芯片的寄存器?

    -兼容性:由于可用性,我们希望使用 Tser 系列进行构建,因为我们不是汽车,每个解串器只有一个凸轮。 虽然我们可以在经销商处采购 TSER953、但我们无法找到 TSER954、而只能找到 TDES954。 这两个器件是彼此兼容的。 除了温度范围和自动认证外、这些器件在功能上是否与 DS90UB953/4 (包括配置寄存器)等效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    1.  使用相同 I2C 总线的所有器件必须使用相同的 I2C 电压。 如果使用954 EVM、则可以使用跳线选择1.8V 或3.3V I2C。  默认情况下、I2C I/O 阈值连接到 VDDIO、但您可以使用954中的寄存器0x0D IO_CTRL 覆盖此阈值。 该电压会施加到 I2C 和 PDB 引脚上。
    2. 为了澄清这一点、您是说您使用 I2C 主机读取953/954寄存器、然后断开 I2C 总线并将其连接到 ALP 吗? 只要器件未断电、寄存器就会保持固定状态。 否则、当您关闭器件电源然后再重新开启时、所有寄存器都会恢复到默认值。 ALP 上覆盖了什么内容?  
    3. 根据 V3Link 器件命名约定、Tser 指的是串行器、TDES 指的是解串器。 正确配对为 TSER953和 TDES954。  数据表的第一页通常引用兼容器件。 这些器件在功能上与 DS90UB953/954等效、因此寄存器的所有编程都 是相同的。

    此致、

    信迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有一点困惑、即使我们的 TSER953在1.8V 电压下运行并需要更新单个控制寄存器、我们也可以将 i2c 上拉电阻连接到3.3V (针对目标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果 TSER953在1.8V I2C 模式下运行、则逻辑阈值将处于1.8V 电平。 这意味着、我们无法保证它能够在3.3V I2C 下正常工作(例如、如果 I2V 总线电压没有下降到0V、可能无法满足 VIL 阈值-它可能在3.3V 信号电平的规格范围内、但不在1.8V 范围内)。 因此、我们始终建议使 TSER953的 I2C 自举电压设置与总线上拉电压相匹配。  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey 您能确认此配置是 kosher 吗?  

    关于这种电平转换、在其他 V3Link 解决方案:DS90UB953/、DS90UB635/8上是否有任何差异?

    TSER953 1.8V (所有电源轨)

    I2C 上拉3.3V

    摄像机3.3V I2C

    GPIO 输出将为1.8V (我将使用 FET 进行反相和电平转换)

    IDX:1V (设置 I2C 地址和 I2C 电压)

    TDES954 3.3V VDDIO 和1.8V 所有其他轨

    I2C 上拉3.3V

    3.3V ISP I2C

    GPIO 输入为3.3V

    REFCLK、PDB 都连接到3.3V

    注:需要电平转换器数据表第52页。 请注意、VI2C 的电压必须与 VVDDIO 的电压相匹配"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    IDX:1V (设置 I2C 地址和 I2C 电压)

    IDX 引脚应上拉至 VDD = 1.8V (请参阅953数据表中的典型应用图)。

    列出的其他电压看起来正确。  

    关于此电平转换,在其他 V3Link 解决方案中是否存在任何区别:DS90UB953/、DS90UB635/8?

    在汽车版 DS90UB953/954和 DS90UB635/638上的电压相同。  

    为了进行更全面的审查、您还可以在单独的 E2E 中提交原理图。

    此致、

    信迪