This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:所需的视频格式参数范围是什么?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249021/sn65dsi86-what-is-the-required-range-of-video-format-parameters

器件型号:SN65DSI86

您好、TI!

所需的视频格式参数范围是什么?(HPW/HBP/HFP、VPW/VBP/VFP)

1.我从数据表中看到这些寄存器是8位寄存器、它们支持高达255吗?

2.最低支持是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSYNC 脉冲宽度可以在0 <= HPW < 32767像素时钟范围内、因为 HPW 被定义为15位值。 HBP 和 HFP 可以在0 <= HBP、HFP < 255像素时钟的范围内。

    Vsync 脉冲宽度可在1 <= VPW < 32767行范围内。 VBP 和 VFP 可以在1 <= VBP、VFP < 255线路的范围内。  

    这些参数在 eDP 面板 EDID 中找到。

    最好的,Allison