This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249174/ds320pr810-s

器件型号:DS320PR810

大家好、  

只是想查看从何处下载 Sigcon Architect 3.0.0.15。  单击链接、仅在下面提供了  

我下载下面的一个,但它只是版本2.0.0.8。   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我不确定具体在哪里可以找到3.0.0.15、但与 DS320PR810关联的最新版本为3.2.0.1 (该软件很可能在编写数据表后更新了)。 3.2.0.1可从 MySecureSoftware 中的"PCIe5设计"文件夹下载、如果有访问权限。 如果您未接收到该信息、请告知我们、我们可以为您提供访问权限。

    此致!

    Evan Su