This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:BC1.2功能异常

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB216, TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249740/tusb216-q1-bc1-2-function-abnormal

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB217A

专家、您好!

对于 TUSB216-Q1 BC1.2 CDP 功能、如果 CDP_ENz=L、VCC 是稳定的、那么 BC1.2握手失败的可能原因是什么?

我们发现、如果 CD 引脚在 BC1.2握手之前断言(因为 SOC 配置为器件模式、而不是主机)、则 BC1.2握手将失败、复位将有助于解决问题。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

东宝市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您说的是、在主机模式下、器件在启动时正常运行、但在设备模式下、器件需要在上电后复位以重新触发 BC1.2握手、对吗?

    从您发送的图片来看、问题似乎源于启动时 CD 引脚被置位、因为它可以正常工作、就像在主机模式下设置 SOC、并且 CD 引脚在启动时未置位一样。 如果 CD 引脚在启动时未置位、您是否有任何方法可以查看是否在器件模式中看到相同的结果? 我会进行内部检查、看看我能找到有关此行为的更多信息、并在明天向您回复。

    此外、如果您可以发送有关 TUSB216的原理图、我将不胜感激。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是对的。

    从数据表说明中可以看出、BC1.2功能应独立于 EQ 补偿。

    我正在与客户一起检查 SOC 端从主机更改为器件模式后的复位是否有助于解决 BC1.2握手问题、因为测试结果尚不稳定。

    东宝市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685426/tusb215-does-tusb215-support-bc1-2-in-slave-side

    不确定对于 TUSB216、是否为真、类似的情形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 SoC 主机-设备-主机-设备变化 CD/D+/D-波形、两个奇怪的情况

    1.一旦 CD 处于器件模式、 即使手机未连接、TUSB216也能以1kHz 波形启动 EQ 补偿。

    2. CD 不回0似乎是因为补偿信号、一旦禁用 tusb216、d+/-为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    e2e.ti.com/.../quote]

    这个线程是正确的、我认为它对 TUSB216/I 有效。

    TUSB217A 数据表中注明了 TUSB216只有 CDP 功能、这意味着只有当器件正在主机模式下使用、为下游器件充电时、才应启用 BC1.2控制器。 因此、当设置为器件模式时、我认为没有任何可用的 BC1.2功能。

    但是、TUSB217A 应该具有主机和器件模式 BC1.2功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

    [/报价]