This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:NI 安装所需的确切设置

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249861/ds100df410-exact-settings-needed-for-ni-install

器件型号:DS100DF410

您好!

我正在尝试安装 TI 的 DS100DF410SQENOPB 应用程序。

 

不过、在安装 TI 应用期间。  请求同时安装 NI 应用程序。

NI 应用程序需要大量内存(GBS) 、我无法在 LT 上支持这些内存。

您能否告知您安装 NI 需要哪些确切设置才能继续安装 TI DS100DF410SQENOPB 应用程序。

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能否说明您正在尝试安装哪个应用程序?

    如果使用 SigCon Architect 并且您尚未安装完整的 LabView RTE、则可以使用以下下载内容:

    https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT#downloads

    DS100DF410器件配置文件必须与以下重定时器配置文件包分开安装:

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Evan。

    我从 TI 网站下载了 snlc054e.zip。

    TI 应用程序申请下载 NI 应用程序  (德州仪器 SigCon Architect EVM GUI Setup.exe) )

    我需要在 NI 应用程序中安装哪个选项  ?  NI 应用程序。  占用大量存储器空间。

     

    您能分享/指导哪个 NI 应用程序吗? 使用 TI DS100DF410器件时安装的步骤

    谢谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我建议使用 上面提到的版本"SIGCONARCHITECT-WRTE"- snlc055e.zip 重新安装 SigCon Architect。 此版本与运行时引擎捆绑在一起、因此您可以节省内存、而不必单独安装 NI 应用程序。

    谢谢!

    埃文