This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:无法获得预期的值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249682/tl16c752c-unable-to-obtain-the-values-as-expected

器件型号:TL16C752C

您好!  

以下过程用于检查使用 TL16C752C 时的工作情况。 但是、我们无法获得预期的值。

(1)下层板每500ms 发送一次电报(0xFF)(0x30)(0x30)(0x30)。 由于下部电路板采用规范、电报每次输出一个字符。 多分析仪将消息显示为单个句子、字符之间没有间隔。

(2)上部电路板在 RXA/RXB 上接收上述消息。

(3) TL16C752C 的寄存器未更改。

(4)在收到来自下层板的消息两次或更多次时,上层板指定 A[2:0]=010到100,设置 IOR=1到0,并获得 D[7:0]=0x30。

(5)收购结果
A[2:0]=010 : D[7:0]=0000 0001=0x01
A[2:0]=011 : D[7:0]=0001 1101=0x1D
A[2:0]=100 :D[7:0]=0000 0000=0x00

多分析仪确认可在 RXA/RXB 正切处接收到来自下电路板的消息。 在没有连接 RXA/RXB 的 TL16C752C 中、使用 a[2]= 010~100 Ω 获得的值是不同的、它们是相同的。 因此、我认为 TL16C752C 没有收到电报、但我不知道原因。 您能给我一些建议吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来就像波特率不同。

    您能否同时从上部电路板的 TL16C752C 发送数据、并使用示波器比较这两个波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    正如 Clemens 提到的、我们需要在范围内分析这种情形。 是否有可能获得传输和接收数据的示波器捕获?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tyler 和 Clemens、

    感谢您的回复。 我将根据示波器捕获进行检查。
    我是否理解到它同时从下电路板和上电路板传输?
    您能给我一个特定的捕获图像吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我很难理解这个较低电路板和较高电路板的特性。 这是基于您的设计、还是关于 TL16C752C 的特定内容?  

    您是否具有功能方框图以帮助我更好地理解这里的流程?  

    此致、

    泰勒