This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:用于1M CAN 的具有8MHz 晶体振荡器的 OSC1

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248727/tcan4550-osc1-with-8mhz-crystal-oscillator-for-1m-can

器件型号:TCAN4550

大家好、

从 DS 中我们可以看到、TCAN4550需要 用于2M CAN FD 的20MHz 晶体振荡器和用于5M CAN FD 的40MHz 晶体振荡器。

另外、TCAN4550还具有经典 CAN 向后兼容功能。

那么、您能否帮助检查客户是否可以将 8MHz 晶体振荡器用于经典1M CAN?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    虽然不建议使用低于20MHz 的时钟频率、但可以与1Mbps 经典 CAN 帧进行通信。  经典 CAN 位中的最小时间份额(tq)是5tq、每个 tq 等于8MHz 时钟的一个周期。  因此、1Mbps 速率和8MHz 时钟每位将有8tq 可用、而这大于所需的最小数量、因此可以实现经典 CAN 1Mbps 速率。

    但是、您应该注意、TCAN4550中的其他时序参数也会受到这个较慢时钟的影响、例如看门狗计时器、睡眠唤醒错误(SWE)失效防护计时器等。  如果使用的时钟频率不是20MHz 或40MHz、则应在 工作模式和引脚配置寄存器(0x0800 [27])的 CLK_REF 中选择最接近所用实际时钟频率的20MHz 或40MHz 频率。  则需要根据实际时钟频率与所选20MHz 或40MHz 时钟之间的差异调节计时器值。

    CAN 的行业标准时钟频率为20MHz、40MHz 和80MHz、建议 CAN 总线上的所有器件都具有相同的位时序配置设置和等效的时间份额。 当节点具有不同的设置时、可能会发生位采样错误。  使用8MHz 时钟可能是可行的、但也可能导致一些通信错误、应进行全面测试。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    非常感谢您的详细解释。

    您能否检查一下它们是否可以使用24MHz 时钟 与1Mbps 经典 CAN 帧通信?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    CAN 位时序要求为一个位分配整数个时钟周期(被称为时间份额或简称为"tq")。  分配更多或更少的 tq 将增加或减少位宽度、而这反过来决定了位速率。  因此、24MHz 时钟周期或 tq 将用于创建1Mbps 数据位、类似于8MHz 时钟使用8个时钟周期或 tq 来生成1Mbps 数据位的方式。

    只要位速率的时钟周期为整数、并且时钟至少为位速率的5倍(因为每个 CAN 位至少有5tq)、就应该可以实现位宽。

    但是、仍建议使用20MHz、40MHz 或80MHz 的业界通用频率之一、以帮助确保与 CAN 总线上其他器件的互操作性。

    此致、

    乔纳森