This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:NSC USB nano 驱动器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB927QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239515/ds90ub927qevm-nsc-usb-nano-driver

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANYDS90UB927Q

您好!

您能否支持我安装 ALP LaunchPad 和 USB 驱动程序?

我尝试过它,但我不能使驱动程序工作.

我是否应该打开设备管理器以安装 USB 驱动程序? 请参阅第4.2章安装、安装 USB 驱动程序

是否需要 USB2Any 硬件来测试927QEVM 和928QEVM?

此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    您无需打开设备管理器即可安装 USB 驱动程序。 当您安装了 ALP 程序时、驱动程序应该已经下载好、所以这只是告诉程序驱动程序在哪里。

    应详细说明如何在以下目录中安装驱动程序:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    除此之外,请确保从 TI.com 下载了最新版本的 ALP,并且使用所用计算机的管理权限完成了这些过程。 我们已经看到,如果用户没有管理员权限并尝试安装驱动程序,则由于权限问题,驱动程序不会生效。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!
    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    在哪里可以找到包含"已保存的 nano 驱动程序"的文件夹、如第12页的安装指南所述?
    这是安装路径吗、请参阅下面的内容?

    ...program filess (x86)/德州仪器(TI)/Analog LaunchPAD v1.57.0010/驱动 程序   

    我只下载了 ALP zip 文件 snlc062i.zip。 还有其他必要吗?

    Launchpad v1.57.0010是最新的吗?

    此致 Reiner Frankenhauser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    是的、该版本是 TI.com 上 ALP 的最新版本。

    我找到了一个更好的安装指南、我认为它可以解决您的问题、我会将它粘贴在此电子邮件的底部。 实际上、当您打开 ALP 时、屏幕左侧将出现"帮助"选项卡。 在这个选项卡下、有一个"ALP Help"按钮、这将打开一个新窗口。 在此新窗口中、有一个驱动程序安装选项卡、其中包含安装 NSC USB Nano 驱动程序的特定说明。 该指南有点旧,说 Windows 7而不是 Windows 10,但我检查了我的 ALP 版本,该指南应该仍然正确。

    如果您有任何其他问题、或者这无法解决您的问题、请告诉我。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

    e2e.ti.com/.../ALP-Driver-Installation-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    从 Infinon/cypress 下载驱动程序后、我已复制到 LauchPad 软件的安装文件夹。

    在 ALP 帮助中、驱动程序安装、安装 NSC USB nano 驱动程序、编号8

    当我选择此文件夹(驱动程序/Win10)时,设备管理器未找到驱动程序。 (无法安装 NSC USB nano。 Windows 找不到此设备的驱动程序)

    在"Device Manager (设备管理器)"中、"NSC USB nano 是否列在"Other devices (其他设备)"下面、这是否正常?
    驱动程序/Win10/x86文件夹中有四个文件。 cyusb3.pdb、cyusb.sys、cyusb3.inf、cyusb3.cat。 这种行为合适吗?

    我的测试笔记本电脑离线、这可能是个问题吗?

    此致

    赖纳·弗兰肯豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    您应该选择提示"让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择"的选项、而不是在步骤8中浏览文件目录。 此选项会显示另一个窗口、提示您单击标记为"Have disk"的按钮(即使您没有磁盘、也可以单击此按钮)。 在步骤10和11中、您应该浏览文件目录以查找文件"cyusb3.inf"、我不会注意其他三种文件类型。

    只是为了澄清一下、您不应该在步骤8中选择文件或浏览文件夹。 这应该在步骤10和11中完成。

    只要您的设备上有下载的驱动程序、连接到互联网应该不是问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、


    我所做的:
    设备管理器->更新驱动程序软件

    ->浏览我的计算机以获取驱动程序软件

    然后我必须选择器件类型、例如 USB-Connector-manager、USB-Controller、USB-Device、大约其他30种类型。
    我应该选择哪一个?  

    此致

    赖纳·弗兰肯豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    您能否在点击"浏览我的计算机以获取驱动程序软件"后立即通过屏幕截图发送? Windows 可能已更改了更新驱动程序的过程、但我想先确认这一点。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    在德语中、请参阅下文。

    此致  

    赖纳·弗兰肯豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    很遗憾、如果您单击标记为"从计算机上的可用驱动程序列表中选择"的按钮、并显示一个用于选择设备的页面、我没有任何其他信息来帮助您。

    正如您以前浏览过的一样、TI 在 ALP 上和 TI.com 上的 EVM 用户指南中提供了有关如何安装 ALP 驱动程序的指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu125/snlu125.pdf?ts=1687448070603&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB927QEVM

    驱动程序安装过程应该与将.inf 文件放入正确文件夹的过程一样简单、但是有一些方法可以使用此驱动程序。 为了通过 ALP 与 EVM 进行通信、可以使用 TI 的 USB2ANY 直接连接到 EVM 上的 I2C 引脚。 如果您使用这样的设备、它应该是即插即用的、这意味着您不必完成 USB 驱动程序的安装。 可在此处找到指向此类器件的链接:

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware'

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    下一步是购买两个 USB2ANY 接口适配器。

    我希望我能够安装此驱动程序:-)

    此致

    赖纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我的笔记本电脑上正在运行 USB2ANY。(固件2.8.2.0)

    USB2ANY 的活动日志显示一些消息、例如:

    ...

    I2C 比特率设置为100kHz

    I2C 内部地址大小更改为0字节  

    ...

    这种行为合适吗?

    我的下一个问题是如何结合使用 USB2ANY 和 ALP 软件?

    USB2ANY 需要与 ALP 配合使用?  

    您能给我发送一个描述吗?

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reiner、

    如果 USB2ANY 连接到 PC、则在打开 ALP 时会自动检测到 USB2ANY。 您可以在此处分配您希望与哪个 FPD-Link 器件进行通信、然后该器件允许您通过 GUI 接口控制该器件。 您可以参考 FPD-Link 器件的 EVM 用户手册、例如  

    此致、
    凯西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    ALP 仅在演示模式下启动。  
    如何检查 USB2ANY 和 DS90UB927Q EVB 之间的连接?

    应该连接什么?

    仅 GND、I2C SDA 和 CLK?

    是否需要从 EVB 到 USB2ANY 进行3.3VEXT 连接?

    我可以使用软件检查 EVB 和 USB2ANY 之间的接线吗? 或者我应该在 USB2ANY Explorer 软件中看到其他按摩、然后是上面的吗?

    此致、

    赖纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    在进行深入介绍之前、让我们重点介绍如何让 ALP 识别 USB2ANY。 如果 ALP 处于开路状态且 USB2ANY 已连接、应会自动检测到它。 我建议在打开 ALP 时不要打开与 USB2ANY 相关的任何其他软件(例如 USB2ANY Explorer 软件)。 打开同时尝试与 USB2ANY 交互的软件可能会导致 ALP 未检测到器件。 这可能是因为底层 Windows 服务会分配 USB 总线、其中它会将 USB2ANY 分配给 Explorer 软件、而如果两者同时打开、则不是 ALP。

    除此之外、EVM 和 USB2ANY 器件之间不需要3.3V 连接。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    应使用哪种引脚排列?

    中的引脚分配

    USB2Any Explorer 软件、(J4引脚7 = SDA;J4引脚8 = SCL)  

    或来自

    用户指南 SNAU228 J4引脚2、电缆引脚9 = SCL;J4引脚1电缆引脚10 = SDA?

    USB2ANY 软件狗是 I2C 主设备吗? 是否应在 EVAL 上的上拉电阻激活时开始通信?

    我无法触发示波器下降沿。

    此致、

    赖纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:  

    您是否已在 ALP 中通过 Windows 成功检测到 USB2ANY? 这应该成功、无需考虑 I2C 连接等。 ALP 是否仍在演示模式下启动?  

    您能否提供完整设置的方框图? 您是否尝试使用板载 MCU 或从外部 USB2ANY 模块跳接 I2C 信号?

    下面是 USB2ANY 映射:  

    USB2ANY 软件狗是否是 I2C 主设备? 是否应在激活 EVAL 上的上拉时开始通信?

    它是主站、需要成功连接 ALP 软件才能查看任何命令。

    此致、

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    第1步:USB2ANY + Windows

    USB2ANY 显示为 USB2ANY/OneDemo Device

    请参见所附图片。
    这种行为合适吗?

    我将在第二步中检查接线。

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    第2部分:  

    我要将 DS90UB927QEVM 板连接到 ALP 软件。

    该板由 J7电源插孔处的5V 直流电供电。

    I2C SCL 从 J5引脚2连接。

    来自 J5引脚3的 I2C SDA、

    来自 J5引脚4的 GND

    在 USB2ANY 侧、我已连接:

    I2C SCL 至电缆引脚编号9;SDA 至引脚编号10、GND 至引脚6
    这两个信号变为高电平、因此上拉电阻器正常工作。 但我无法触发到下降沿。

    此致

    赖纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reiner、  

    您能否在将 USB2ANY 插入 PC 而尚未连接 I2C 时简单地显示生成的 ALP 窗口? 它是否进入演示模式或检测到 USB2ANY。  

    因此上拉电路正常。 但我无法触发到下降沿。

    您要强制这里哪个软件出现下降沿? 在未正确安装、检测到 USB2ANY 并且在 ALP 中激活正确的配置文件的情况下、您将不会在 I2C 总线上看到任何活动。 因此、在探测 I2C 总线之前、我们需要首先按照最初提到的步骤建立成功的连接。  

    请观看以下 ALP/USB2ANY 视频、我想这可以弥补一些缺陷。  

    https://www.ti.com/video/5540172598001

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    Analog Launch Pad 显示´s 此消息:

    未检测到基于 ALP 的连接电路板。 此应用将在演示模式下运行。

    ALP 版本 v1.29.001

    几天前、我测试了一个新的 USB2ANY 软件狗:

    启动 USB2ANY Explorer 软件时、检测到 USB2ANY 软件狗硬件。 我已将固件更新至2.8.2.0

    现在、我在活动日志中看到一些信息、
    找到1个 USB2ANY 控制器

    已打开 USB2ANY S/N 70938...

    我认为 USB2ANY Explorer 能够连接到软件狗、但 ALP 无法连接。 你怎么看?

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:  

    这是卡梅隆之前的要点、请确保在 ALP 之前未打开 Explorer。 如果 Explorer 能够识别软件狗、则会安装所有关联的驱动程序。

    您能否检查上面的问题、发现 Explorer 软件尚未打开?  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    我已经仔细检查了。
    USB2ANY Explorer 未运行。

    插入 USB 电缆时、我可以听到 Windows 声音(就像插入的新硬件一样)。

    这之后、我从桌面启动 Analog LaunchPAD 图标、并收到"No Attached ALP based USB boards..."消息

    Analog LauchPAD 框架版本1.29.001构建是否为2012年10月23日的最新版本?

    第二台笔记本电脑也是如此。

    插入转换器时会发出车窗声音、并显示消息 no attached... 启动 ALP 软件时

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    最新版本是1.57.0010。 可在此处下载: https://www.ti.com/tool/ALP

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    现在、我能够测试 I2C 接线。

    ALP 检测版本为 v1.57.0010的 USB2ANY 适配器、并显示以下消息:

    ALP 框架(就绪)-未检测到硬件

    在仅连接 USB2ANY 且未连接评估板的情况下进行测试。

    在下一步中、我将连接 EVM。


    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    我很高兴您能够在 ALP 上检测到 USB2ANY、看起来这是一个版本问题。 正如 Logan 所说的、最新版本是 v1.57.0010、所以我要确保从现在开始使用这个版本。

    如果您在使 ALP 检测 EVM 时遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    它´s 正常工作!

    ´s 将 μ C 连接到 DS90UH925、请参阅图片。

    此致 Reiner