This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:REFCLK 外部振荡器并回顾

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248866/tusb1210-refclk-external-oscillator-and-review

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

我们在 USB 转 ULPI 接口的设计中使用 TUSB1210BRHBR、该接口与 FPGA 相连。 对于 REFCLK 输入、可参照来提供外部时钟源。 根据数据表、时钟源需要3.3V 的电压、并且我们还需要通过 FPGA 提供1.8V 的电压、即 DNI、在设计中使用突出显示为黄色的晶体振荡器。 FPGA 信号或晶体振荡器都会馈入 REFCLK 引脚。  我们是否需要将 FPGA 信号电平转换器。 请同时回顾设计。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、您确实需要3.3V 和1.8V 的电平转换器。

    请移除 CPEN 和 VDD33之间的连接。其他连接正常。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否建议使用一个电平转换器来为时钟信号、对于 CPEN 引脚、该电平转换器是与 VDD33保持电平的电压、因此连接到 VDD33。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议使用一个针对时钟信号的电平转换器。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774