This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210:时钟

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249808/tusb1210-tusb1210-clock

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好!

我们在 USB 转 ULPI 接口的设计中使用 TUSB1210BRHBR、该接口与 FPGA 相连。 对于 REFCLK 输入、可参照来提供外部时钟源。 根据数据表、时钟源需要3.3V 的电压、并且我们还需要通过 FPGA 提供1.8V 的电压、即 DNI、在设计中使用突出显示为黄色的晶体振荡器。 FPGA 信号或晶体振荡器都会馈入 REFCLK 引脚。  我们是否需要将 FPGA 信号电平转换器。 如果是、  您可以建议使用电平转换器 请同时回顾设计。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看  SN74AXC4T774。

    最佳

    布赖恩