This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9638:SN65LVDS9638DR 的未使用引脚

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249510/sn65lvds9638-unused-pins-of-sn65lvds9638dr

器件型号:SN65LVDS9638

尊敬的所有人:

我们在其中一项设计中使用了 SN65LVDS9638DR LVDS 接收器。 因此我们只需要单个通道。 我们找不到有关如何处理未使用通道的任何信息。

因此、输入引脚2A 为 NC (开路)、2Y 和2Z 接地。 遗憾的是、设计已经完成。 如果这会导致问题、有人会有体验吗?

 

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更加精确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karl

    感谢您的联系。 将 LVDS 输入保持断开是没有问题的。 每个输入引脚都会下拉至接地、因此如果未连接、它们不会悬空

    也可以将输出引脚连接到 GND。 由于 LVDS 的性质、其中一个输入将尝试驱动为高电平。 如果我们短接至 GND、将产生±12mA 的最大电流。

     

    此致、

    约什