This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:信号检测会导致器件尝试锁定 CDR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249404/ds100df410-does-signal-detect-cause-device-to-attempt-to-lock-cdr

器件型号:DS100DF410

您好!

如果我锁定了 CDR 且重定时器成功发送数据、然后发送器件断电、当发送器件恢复通电并再次开始传输数据时会发生什么情况? 当重定时器检测到信号时、重定时器会尝试自动重新锁定 CDR 还是需要手动执行 CDR 复位?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    当上游器件上电并传输有效数据时、重定时器 CDR 将尝试再次自动锁定。 我看到了一些边缘情况、其中 CDR 状态机可能会在适应过程中卡住、在这种情况下、可能需要手动复位 CDR 才能锁定。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的答复! 您知道哪些因素会导致 CDR 状态机在适应过程中卡滞吗? 我已经看到、当信号进一步降级时、似乎更加频繁地无法锁定。

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我分享您观察到的信号降级情况、似乎需要越多的调整来获取锁定、CDR 越难以持续锁定。 在这些情况下、复位 CDR 将允许调整过程通过 CTLE/DFE/...进行迭代。 再次取值、直到找到锁定的最佳组合。

    谢谢!

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan!