This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:PTP T2读取错误

Guru**** 2926980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249666/dp83630-ptp-t2-read-error

器件型号:DP83630

您好!

我们正在对 DP83630的 PTP 进行压力测试、现在可以看到一个问题。

DP83630充当从器件、它会接收 SYNC 消息并记录 T2。

通过设置 PTP_CTL 位4 (__LW_AT__LOAD m CLOCK),并读取 PTP_TDR、我们可以得到时间。  

在这里得到了错误的 T2时间。

同步消息每秒发送一次。 PTP_TDR 每10ms 获取时间戳

请帮助建议您进行检查。 谢谢。

随附了详细信息的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../DP83630-PTP-T2-read-error-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    序言部分提到、该器件仅对数据表和一般的 PHY 直觉提供有限的支持。

    客户如何知道他们正在阅读正确的时间? 同步消息似乎每1发送一次、但他们尝试每10ms 重新调整一次? 如果在发送同步消息时、他们每秒获取一次时间戳会怎么样?

    此致、

    格罗姆