This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:原理图审阅

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248902/tusb212-schematic-review

器件型号:TUSB212

大家好、

您能帮助检查原理图吗? PIN2/1和引脚7/8的连接似乎存在问题、请帮助检查。

TUSB212 EVM 的原理图中使用了相同的标签、这可能会让客户困惑。

TUSB212评估模块

此致

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    从原理图来看、似乎 DP 和 DM 通道彼此短接、这对于让器件提升信号而言是正确的。 我注意到的一点是、D1P 和 D1M 通道上有电阻器。 这些电阻器的用途是什么?

    NO_ASS=true 是否意味着未实现该组件?

    您看到引脚1/2和7/8有什么问题? 信号是否未增强?  

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan M ü,

    您能否帮助我确认 r2646是否可以更改为26.7k 欧姆? 谢谢!

    这是正确的,因为让设备提升信号

    我可以问一下如何实现升压? 请帮助分析这个原理。 D1PM 和 D2PM 信号之间是否会有延迟? 谢谢!

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    您能否帮助我确认 r2646是否可以更改为26.7k 欧姆? 谢谢!

    我们建议用于 DC 升压引脚的上拉/下拉电阻器在22K-47KOhms 之间、因此26.7KOhms 没有问题、是的。

    我可以问如何提高效率吗? 请帮助分析这个原理。 D1PM 和 D2PM 信号之间是否会有延迟? 谢谢!

    信号增强是通过在高速信号通过转接驱动器时将电流注入来实现的。 BOOST 的量由用于 BOOST 和 EQ 引脚的设置确定。 信号增强功能不适用于低速或全速信号、仅适用于高速信号。

    如果布线长度与下方短接在一起的 D1P/M 和 D2P/M 引脚正确匹配、则在通过转接驱动器后、信号不应增加延迟。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安