This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:V-7000 VIS

Guru**** 2929300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250784/pca9515a-v-7000-vis

器件型号:PCA9515A

你(们)好!

我们正在尝试执行与其他线程成员类似的操作。

试验电路板上有 V-7000 DMD 器件、通过连接到激光的1mm 方形光纤进行照明。 我们能够准直  

将光源很好地投射到 DMD 表面(尽管这可能不是最佳做法?) DMD 以45度的角度旋转、照明设置为24度、不过、  

投影图像有一定的角度出现。 如果我们将照明调节到12度、它就会变直、但我们认为这不是照明的正确角度?

对不起,如果这一切听起来有点行人,但这对我们来说是新的领域。 最终目标是将图像输入 Nikon FN1显微镜上的一个客观物体中。

非常感谢您提供任何帮助/建议。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    不是行人,但在我们的团队 TRX,我们不处理与光学相关的问题。  您是否曾尝试联系光学团队以进一步分析您的请求?  

    您选择的器件(PCA9515A)是一个 I2C 缓冲器、用于扩展重负载接近寄生总线电容限制(通常为400pF)的 I2C 总线、从而实现进一步的总线功能。  

    我相信您想要联系的团队来自 HSSC(高速信号调节)。  

    我已经将该主题移到他们的团队。

    此致、

    泰勒