This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:RXD 与 STB 的关系

Guru**** 2801915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250607/tcan1044v-q1-rxd-relationship-with-stb

器件型号:TCAN1044V-Q1

团队、您好!

我的客户使用 TCAN1044VDRQ1、我们希望在 STB 降至低电平时将 RXD 降至低电平。 但它仍是3.3V。 为什么?

这是我们的原理。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    RXD 有一个到 VIO 的内部上拉电阻、因此 RXD 保持为3.3V。

    当 STB 为低电平时、器件处于正常模式、因此 RXD 将镜像总线状态。 当 CAN 总线上没有任何活动时、CAN 总线将处于逻辑高电平的隐性状态。 这也可能是 RXD 也为高电平的原因。

    如果您有任何问题或需要进一步说明、请告知我们。

     

    顺祝商祺、

    布兰登·扬