This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:tusb212的紧急断开问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247356/tusb212-urgent-disconnecting-issue-of-tusb212

器件型号:TUSB212

大家好、

   这是客户提出的问题。 客户告知 现在客户已经生产了50块电路板、其中8块是100%可以 重现此问题的。

   以下是有关此问题的一些详细信息。

    1.当芯片 DC 升压配置为80mV 且 AC 升压配置为3时、某些 USB 主机会报告 USB 错误-71和-110。 从故障日志中可以看出、可能是在 USB 握手阶段未能获取器件描述符、或者主机在成功握手后未能传输到器件固件;在这种配置下、ENA_HS 27K 被上拉、EQ 暂停;

   2.但我们  在 TUSB212上将直流升压配置为60mV、将交流升压配置为3、最初报告错误的 USB 主机恢复正常;在这种配置下、ENA_HS 和 EQ 都悬空;

    当直流升压配置为80mV 且交流升压为3时、主机侧 TX SOF 数据包的测试电平仅为约512mV、主机的断开阈值设置为677mV、日志中没有断开标志、 而最初排除主机的 TX。 SOF 检测问题;

   4、在两种配置下,眼图测试满足要求,没有明显的区别;

   以下是问题:

问题1。对于此问题、客户想知道 当直流升压降低时、USB 链路的握手和传输将恢复正常、并且不会报告任何错误;
问题2. 能否说明直流升压工作原理的更多细节?

Q3您能帮助我查看此原理图吗?
原理图如下所示:

您自己的

不适用

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    1.) 您是否有可能发送在高直流升压和中直流升压下捕获的眼图? 我想看看眼图是如何比较的。

    2.) 工作板和问题板之间的眼图是否相似? 性能是否有明显差异?

    3.) 如果问题板的 TUSB212放在已确认可正常工作的板上、问题是否仍然存在?

    Unknown 说:
    对于此问题,客户想知道 USB 链接的握手和传输为何会恢复正常 ,当直流增压降低时,不会报告任何错误;

    在较高的直流升压电平下、器件在握手过程中可能会超过断开阈值、导致连接失败、较低的直流升压电平不会超过该阈值。

    Unknown 说:
    Q2. 能否说明直流升压工作原理的更多细节?

    直流升压用于提高眼图的 VHigh 和 VLow 电平、从而在测量眼图顶部和眼罩之间留出希望更大的裕度。 这些眼图是一个很好的示例、显示了掩模与眼顶部之间的裕度随着电平的增加而增加。

    [quote userid="520982" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247356/tusb212-urgent-disconnecting-issue-of-tusb212 Q3您能不能帮我审阅这个原理图?

    我注意到这里的一个电容器是4.7uF、此时数据表中的典型应用规格该电容器为1uF。 进行更改、以帮助防止在上电过程中可能发生问题。

    在可以发送这些眼图后、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       很抱歉迟到了。 我们最终得到了眼图。

    通知

    1.为所有测试眼图模板增加10%的裕度;

    2.当将器件板插入主机板时,主机板报告 USB 错误-71和-110,该器件板称为 NG 板

    3.当器件板插入主机板时 ,主机板不报告错误,被称为 OK;

    电路板状态

    直流升压设定值

    测试地点

    图编号

    电路板正常

    80mV

    主机端

    1

    电路板正常

    80mV

    器件侧

    2

    NG 电路板

    80mV

    主机端

    3

    NG 电路板

    80mV

    器件侧

    4

    电路板正常

    60毫伏

    主机端

    5

    电路板正常

    60毫伏

    器件侧

    6

    NG 电路板

    60毫伏

    主机端

    7

    NG 电路板

    60毫伏

    器件侧

    8

        

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       此问题紧急,请您与客户会面吗?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我和布赖恩今晚将出席会议。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    如果可能、我想用一些更改的设置捕获一些眼图。

    对于 TUSB212上的设置、是否可以将交流升压设置降至1级并使用两个单端探头而不是差分探头绘制眼图?

    目前、当 AC Boost 设置设置为3级而 DC Boost 设置为高电平时、我们相信这些设置会导致信号中出现反射、从而导致信号超过主机设置的断开阈值。 通过将交流升压降低到较低的水平、例如级别1、反射量应该会减少并提高信号质量。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       

       客户告知交流电设置为1、直流电设置为80mV、故障电路板仍然报告错误;

                       交流设置为1、直流设置为60mV、故障电路板恢复;  

    通过将 AC Boost 降低到较低的水平(如1级)、反射量应该会减少并提高信号质量。  [/报价]

       它没有工作。

    e2e.ti.com/.../TUSB212-issue-from-customer_5F00_0713.pptx

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    好的、我明白。 稍后我们将在会议中详细讨论、但我们认为问题主要在于直流升压、因为电流升压设置可能过度补偿信号损耗。 查看您发送的眼图、在60mV 时、信号似乎非常接近断开阈值、而在80mV 时断开。 将器件的 DC Boost 设置为60mV 甚至40mV 应该可以解决这个问题。

    谢谢。

    瑞安