This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221EIPWR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221, TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249025/trs3221e-trs3221eipwr

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件:TRS3221

QEM-CCR-2306-00760_TRS3221EIPWR

关于基准测试的更多信息和讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lily、

    我们已经有一个正在进行的电子邮件链-请继续此处的讨论-没有理由针对某个主题打开 e2e 主题、其中我们的电子邮件链中已包含多个相关方。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TRS3221.pptx
    안녕하세요 로트 결함 사용 중 TRS3221 부품
    사용 중 발생 백업

    이 필요합니다 필요한 데이터를 확인하십시오

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3221E 工作正常;TXD 输入端的低电平会导致 RS-232输出端的高电压。 所示器件开始工作时的电源电压低于其他器件。

    UART 信号的 IDLE 状态为高电平。 因此、TXD 输入应该为高电平;是否有下拉电阻器?
    或者、将 EN 或/FORCEOFF 拉至低电平可在上电期间禁用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    我很抱歉耽误了我的时间—过去几天我不在办公室。  

    我想 Lily 会把我们所有人都放入一封电子邮件中-因为当我收到他们已经运行过 ATE 程序的设备时、我会运行测试、我可能在整个过程中都有一些问题、而且不在上进行沟通可能会更容易。 公共论坛。  我们应继续通过电子邮件进行沟通-因为名单上还有几位其他工程师也可能需要其他反馈。  

    说了——我不认为这里有什么特别的错误。 每个器件似乎在其 VCC 斜升期间的不同时间识别 DIN 处的输入-导致错误起始位的原因是 DIN 处的低电平将导致 DOUT 上的高电平。 此器件有两种不同的裸片-因此这一规格可能在不同器件之间有所不同-我们并不知道、因为我们没有直接指定这一规格。  我相信我将测试一些材料、我将能够或多或少证实这一点-但我认为此时没有什么特别错误。

    此致!

    帕克·道德森