This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:可修改哪些设置以使 CDR 锁定更一致

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249930/ds100df410-what-settings-can-be-modified-to-make-cdr-lock-more-consistently

器件型号:DS100DF410

您好!

我注意到、当发送器件断电后又恢复正常时、当 Tx 信号降级(但仍在所需规格范围内)时、CDR 会难以锁定。 可以修改哪些设置以使 CDR 锁定更一致?  

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我建议首先使用每个不同的调整模式进行测试:

    建议的调整模式取决于应用、因此使用每个进行测试并记录 CDR 锁定一致性是一个很好的开始。

    除此之外、还可以禁用一些 CDR 锁定限定符、以便 CDR 更轻松地锁定(尽管信号不理想):

    0x0C[3]= 0 (单一位限制、要求最小位转换密度作为 CDR 锁定的要求)

    0x2F[2]= 0 (PPM 计数检查、信号的 PPM 需要最低精度才能获取 CDR 锁定)

    0x2F[1]=0 (FLD 禁用)

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan!