This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:VDDMAC - 1.8V、EVM 不传输数据。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83TC812EVM-MC, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248551/dp83tc812evm-mc-vddmac---1-8v-evm-not-transferring-data

器件型号:DP83TC812EVM-MC
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVM、、 DP83867IR

您好!

我们计划在设计中将 DP83TC812 100Base-T1 RGMII 用于汽车以太网 PHY。 为了进行验证、我们采购了 DP83TC812EVM-MC 并将其连接到 TI DP83TC811EVM 的另一个 EVM、以通过我们的设计进行验证。 DP83TC812EVM-MC (主站)<------- (2362764-4 (100Base-T1以太网电缆)---------------- > DP83TC811EVM (从器件)

问题1: 您能告诉我们 DP83TC812EVM-MC 的工作温度吗?

问题2. 此外、我们计划在设计中将 DP83TC812与 Nvidia AGX Orin 配合使用、RGMII 引脚的引脚电压为1.8V。 当我们切换跳线 J3以切换 VDDMAC 域的电压电平时、我们无法通过 EVM 获得汽车以太网链路。 我分享了以下意见供您参考。

1.正常配置、VDDMAC 电压为2.5V 或3.3V 时、DP83TC812EVM-MC 正常工作、不会出现任何问题。 二极管 D2和 D3处于导通状态、表明100Base-T1线路中存在正确的链路。 我附上了正常工作配置下的图像供您参考。 我们已经使用 iperf 带宽测试工具确认了这一点。 MODE LED (D8)和 CONF LED (D9)处于打开状态。

2.在 VDDMAC 电压为1.8V 且 MDIO、MDC 跳线 J14处于安装状态的配置中、DP83TC812EVM-MC 不会建立链路、这可以通过 LED D2和 D3处于关闭状态来确认。 我们还可以使用 iperf 和 ping 命令确认这一点,即没有建立链路。 在此模式下、LED 模式(D8)亮起、而 CONF LED (D9)处于关闭状态。 SQI LED (D10)处于开启状态、显示为红色。

经过验证、借助原理图、我们发现 MDIO、MDC 接口给 DP83867IR (PHY 到 RJ45)芯片提供的 IO 电压为1.8V、而其他 IO 提供的电压为3.3V、因此 DP83867IR (PHY 到 RJ45)与其他 IC 的电压电平不同。 因此、在我们了解 MDIO 线路时、与其他 IC 相比、会导致电压不匹配。

3.在配置3中,我们移除了 MDIO、MDC 跳线 J14。 VDDMAC 跳线的电压为1.8V。 在这种情况下、模式 LED (D8)处于开启状态、而 SQI LED (D10)也处于开启状态、以红色指示。 但该条件的区别在于、二极管 D2和 D3处于导通状态、表明100Base-T1线路中存在正确的链路。 因此、根据我们对该配置的理解、问题在于 VDDMAC 1.8V 中的 MDIO 线路。 我们还可以使用 iperf 和 ping 命令确认这一点,即没有建立链路。

4.在下一个配置中、我们在 VDDMAC 与3.3V 条件下重复相同的配置、并观察到相同的结果。 我们还可以使用 iperf 和 ping 命令确认这一点,即没有建立链路。

对于 DP83TC812的 VDDMAC 1.8V 的这个问题、您能否建议使用 EVM 进行修复、我们可以在设计中对其进行验证?
我已根据每个条件附上相关图片供您参考。

如果需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢
Dharaneshwar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dharaneshwar。

    EVM 板的温度额定值与我们 PHY 的温度额定值不同。 它不能承受更高的温度、也没有进行过测试。 该 EVM 纯粹是为了证明功能正常。

    我将在实验中复制您的设置、然后查看我是否可以重现问题。 我将在7月17日星期一与您联系。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharaneshwar、

    我复制了你的设置和我的结果完全像你。 请给我一个星期的末尾(07/21)看看我是否能找到有效的解决方案。

    问题就像您所说的、812的 VDDIO 为3.3V、而867的为1.8V、而 MSP 也是3.3V。   

    条件4工作、我们在这种情况下断开了 MDC/MDIO 跳线。 红色 SQI 指示灯将会亮起、但我们还是成功实现了链路。 (如果您没有链路、请尝试按复位按钮或重启电路板)

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dharaneshwar、

    遗憾的是、无法通过寄存器读取使 EVM 在1.8V 的 VDDIO 下正常工作。 如上所述、如果您移除 MDC 和 MDIO 跳线、PHY 应该仍然可以正常工作、尽管没有寄存器读取/写入访问权限。  

    我们注意到这一问题。

    此致、

    阿尔瓦罗