This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:打开控制引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251294/sn75lvcp600s-open-the-control-pins

器件型号:SN75LVCP600S

您好!  

如果需要 GND 条件、能否将 CONTROL 引脚保持断开状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、如果默认设置或 GND 设置满足您的要求。 一般而言、最好使用低阻值电阻器(例如1K Ω)将控制引脚连接到 GND。 这是因为如果 GND 上有一些尖峰、这将保护输入。  

    此致、Nasser