This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:总线开关模式下的电气特性差异

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251005/tca39306-the-electrical-characteristic-difference-in-bus-switching-mode

器件型号:TCA39306

大家好、

我的客户问了一个问题。

关于数据表(第9.3.1章)、 总线开关模式下 Vref1/2连接 VCC (图8.5)和 Vref1/2连接 GND (图9-6)之间的区别仅在于功耗和通信速度?

本例中的电气特性是否有差异?


谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 引脚被单独控制并且未连接到任何 VREF 时、VREF1/VREF2引脚的行为与第三个通道类似。 它们具有什么电压无关紧要、它们对其他两个通道没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    克莱门斯很好地回答了这个问题。

    当需要电平转换时、基准电压引脚真正发挥了作用。 在开关模式配置中、VREF 引脚的行为类似于第三个通道、因此将它们连接到 GND 对 I2C 总线引脚和所有功能的影响非常小。

    此致、

    泰勒