This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:低电平输入电压最大值

Guru**** 2902930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251028/tca9534-low-level-input-voltage-max

器件型号:TCA9534

大家好、

我想问一下   TCA9534PWR 的低电平输入最大电压。 我在数据表中看到有2个 低电平输入最大电压 对应于2 Vcc 范围:

那么、当我提供 Vcc = 3.3V 时、 在这种情况下、低电平输入的最大电压是多少?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:

    我认为针对地址引脚 A2/A1/A0和 P7-P0测试了两个不同的 VCC 电压。 最大值是我们的数据表建议的值、用于保证内部测试过程中数据表中的电气规范。  

    I2C 总线 SDA/SCL 信号经过标准化处理、在所有电压值下均在0.3 x VCC 或 VIL 的30% VCC 下进行测试。  

    在您的情况下、对于非 I2C 引脚、遵循0.2 x VCC 的最大值、对于 I2C 总线、遵循0.3 x VCC 的最大值。  

    此致、

    泰勒