This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于与插入式10G SFP+的 TI SFP+主机板通信

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P, ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250859/ti-sfp-host-board-to-communicate-with-a-plugged-in-10g-sfp

主题中讨论的其他器件:ONET1151L、ONET1151P、ONET8551T

您好!

 

关于:  

TI Designs

采用 ONET8551T、ONET1151P 和 ONET1151L 的 ONET SFP+ 10G LR 参考设计

 

我正在使用 TI SFP+主机板(修订版2 2013–6572666)与插入的10G SFP+(1550 nm)进行通信、并读取阈值信号(理想情况下、我想读取 SFP+的 ROSA 测得的接收光功率)。

 

  尝试通过 GUI 访问 SFP+模块时、我无法与这些模块通信。 是否有任何其他资源可以帮助我设置通信和访问寄存器?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morad、

     我不确定您是否看过此电路板随附的参考设计 pdf、但 这里是 指向 GUI 和电路板设置分步指南(起始页12、第3节)的 pdf 可下载链接。

     请告诉我们 PDF 中的步骤是否能够解决您的问题。

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢。 是的、我已逐步遵循与主板设置相关的参考设计。 但是、我仍然无法与第三方 SFP+模块通信(我不使用 ONET1151L、ONET1151P 、 ONET8551T 作为我的 ROSA、TOSA 和 TIA 模块)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morad、  

    很遗憾、 我们不能保证主机板与非 TI SPF+模块兼容。 您是否曾尝试过将该板与 TI 模块结合使用并确认它工作正常?  

    谢谢!  

    雅各布