This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:驱动 ADDR 引脚

Guru**** 2930420 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251277/tca6424a-driving-the-addr-pin

器件型号:TCA6424A

我有一个客户希望能够通过切换器件上的 ADDR 引脚来更改 TCA6424A 的地址。 我有两个问题...

在 TCA6424A 上电之前、此引脚是否需要处于稳定状态? 或者是否可以在器件通电后更改它?

此外、如果我在 ADDR 引脚上放置一个下拉电阻器、这是否足以产生"0" ADDR 值?

       跟进... 如果以这种方式配置 TCA6424A (即通过 ADDR 引脚上的外部下拉)、我是否需要考虑任何内部上拉或下拉?

谢谢!

迈克尔·尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDR 位可在运行时更改。

    MΩ 泄漏电流规格(II)表明不存在内部上拉/下拉、任何不超过1M Ω 的电阻器都会足够强。