This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020BI-Q1

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248753/tusb4020bi-q1-tusb4020bi-q1

器件型号:TUSB4020BI-Q1

我们制作了10块电路卡、其中2块功能齐全、当另外8块连接到电脑后、电脑往往无法扫描并发现 TUSB4020BI-Q1已经插入 USB 端口、 而且经常需要多次插拔 、因为电路设计有误、哪里去了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 SMBUSz 从原理图中被拉低。 由于 SMBUSz 被拉至低电平、您处于 SMBus 模式。  TUSB4020BI-Q1无限期等待 SMBus 主机的配置、并且在 SMBus 主机通过清除 CFG_ACTIVE 位指示配置已完成之前、不会连接到上行端口。

    您能否删除 R100并查看您是否能够使集线器正常工作?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。 修改后、大多数电阻器正常工作、偶尔只有一部分无法识别器件(USB 设备无法识别)、是否需要添加升压电阻器、或者最好将其留空而不连接电阻器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB_R1、以下是建议的电阻值。  

    •kΩ±值:10.85-•kΩ±1%典型值(•kΩ±值):9.53-μ s 1%最小值:8.25-μ s 1%

    更改该电阻器的值会调整 USB 2.0高速变送器的输出驱动器强度。 增大该电阻值会降低 USB 2.0高速变送器的输出驱动器强度、从而降低眼图高度。 减小此电阻值会增加 USB 2.0高速变送器的输出驱动器强度、从而增加眼图高度。

    您是否已在 TUSB4020B 下行端口上完成了 USB2.0合规性测试?

    谢谢

    大卫