This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:θjc Ω

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248200/ds90cr288a-jc

器件型号:DS90CR288A

尊敬的技术支持团队:

您能否 为 DS90CR288AMTD 提供 θjc?

数据表中似乎没有该文件。

此致、

石井洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohei:

    DS90CR288A 唯一可用的热性能信息位于数据表的绝对最大额定值部分。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。

    您的答案是"封装降额"吗?

    封装降额部分的表示如下
    25°C 以上12.4mW/°C

    结温的计算公式如下:

    TJ = Ta +θja×P [W]

    "最大封装功耗@+25°C"= 1.61W 代表 IC 在 Ta = 25°C 时可耗散的功率

    1.61"W]=(Tj (max)-Ta)/θja
    =(150-25)/θja

    θja = 125/1.61 = 77.63[°C/W]。

    封装降额=12.4mW/°C 的倒数为
    1/12.4[mW]=80.64[°C/W]。
    它与上述值不同、但可能接近从最大封装功率耗散中获得的值。

    由于 θjc μ F 通常小于 θja μ F、计算中封装降额=12.4mW/°C 的倒数也为 θja μ F、所以我认为它不会是 θjc μ F。

    您是否可以再次查看数据库等 θjc 上是否有信息?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我做了更多的挖掘、实际上找到了一个具有所需信息的旧 E2E 主题。 请参阅该答复所附的链接。 θ JC 值为20.7 C/W。 很抱歉没找到此信息。  DS90CR288A 的 Theta JC 值

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我得到的 θ JC 值为20.7 C/W。

    顺便说一下、您是否有 θ JA ( θja )值?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请给我几天的时间、看看我们是否有 θ JA 值。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    此处是昨天运行的热模型更新的 Theta JC 和 Theta JA 值。 请使用这些值。

    Theta jc = 21.2 C/W

    θ JA = 65.7 C/W

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致、

    安东尼