This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:电源时序和泄漏电流

Guru**** 2895070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250347/dp83867cr-power-sequence-and-leak-current

器件型号:DP83867CR

您好!

数据表中指出"在双电源模式下运行时不需要电源的序列。"
我们的客户尝试在最初和之后为 VDD1P0加电 VDDIO 和 VDDA2P5时验证行为。
他们所拥有的能力是 VDDIO 引脚上具有200mV 的电势。 这似乎是由 VDD1P0的内部漏电流引起的。
此器件上是否存在这种预期行为、且仍然没有时序自由上电功能问题?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 VDDIO 线路上没有任何其他东西、该操作就没有问题。 您发现设计中存在任何问题吗?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的提示回复。

    我们的客户已经确认这个泄漏电流在另一个电路上没有造成任何问题。

    他们将推进项目设计。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的提示回复。

    我们的客户已经确认这个泄漏电流在另一个电路上没有造成任何问题。

    他们将推进项目设计。

    此致、

    望月市