This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:EOM 数据

Guru**** 2879110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250177/lmh0318-eom-data

器件型号:LMH0318

您好!

我是否可以通过任何方式获取 EOM 数据样本来验证我正在接收的信息?

此外、我收到的数据似乎没有绘制眼图;相反、它仅显示四条平行线。

有人能帮助我解决这种创建眼图的问题吗?

请检查我当前正在接收的 EOM 数据的链接并进行验证。

EOM 数据

谢谢。此致、  

R·内吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rajender 先生、您好!

    我查看了您的数据、并确认这与 EOM 的预期结果不匹配。

    您是否能够共享用于捕捉 EOM 数据的序列?  请注意、LMH0318编程指南给出了捕捉 EOM 数据的序列。

    附件为示例数据。  请注意,1个64x64阵列已"复制",以显示数据中的数据(128x64)的2UI。

    e2e.ti.com/.../LMH0318_5F00_Eye_5F00_Data.xlsx

    请注意、下面的视频提供了有关眼图捕捉工作原理的信息。

    https://www.ti.com/video/5797181755001#transcript-tab

     

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    这是我用于捕获 EOM 数据的序列

    LMH_WRITE_SPI_DATA (_CHANNEL_CONTROL、0x04);//选择通道寄存器
    LMH_WRITE_SPI_DATA (_EOM_VRANGE、0x00);//启用 EOM
    LMH_WRITE_SPI_DATA (_EOM_CNTL、0x80);//启动快速 EOM
    CHECK_STATUS_EOM_CNTL ();//等待 EOM 采样就绪
    LMH_READ_SPI_DATA (_EOM_LSB);//读取0x26并丢弃内容
    CHECK_STATUS_EOM_CNTL ();//等待 EOM 采样就绪
    LMH_READ_SPI_DATA (_EOM_LSB);//读取寄存器0x26

    /*执行以下命令大约4095次*/
    for (int x = 0;x < 64;x++){
    for (int y = 0;y < 64;y++){
    CHECK_STATUS_EOM_CNTL ();//等待 EOM 采样就绪
    Value[x][y]=(((LMH_READ_SPI_DATA (_EOM_MSB)<< 8)和0xFF00)|(LMH_READ_SPI_DATA (_EOM_LSB)和0xFF);//保存眼图命中数


    LMH_WRITE_SPI_DATA (0x24、0);//禁用快速 EOM
    LMH_WRITE_SPI_DATA (0x11、0x20);//将 EOM 断电

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rajender 先生、您好!

    感谢您的分享。 我们正在审查此序列、并会向您提供反馈。

    谢谢。
    德鲁