This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401PZPEVM:-40度下出现问题

Guru**** 2896370 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250002/tfp401pzpevm-issue-in--40-deg

器件型号:TFP401PZPEVM
主题中讨论的其他器件:TFP401

大家好、

   我使用的是 TFP401AMPZPEP IC。 实际上、我们现在面临的问题是、在(+25度)的温度下它可以正常工作、但在(-40度)的温度下它不能正常工作。 不工作意味着、在首次 通电时、如果我在断电后保持通电1或2分钟、它就不工作、而在通电后、它就会工作。 这是我们面临的问题。

 在非工作时间、哪些信号会变低、

 ODCK -它是正弦波、有一些低电平。

 DE -应为高电平。 它还没有完全高电平、有一些低电平

 数据线路-不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     此票证已分配、我 很快就会回来。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图?您是否已将 TFP401散热焊盘正确焊接到 PCB 板接地端且焊锡覆盖范围足够大?

    谢谢

    大卫