在我们的项目中、我们计划在 SGMII 功能模式下使用 TI DP83869HM 10/100/1000以太网物理层收发器、从而通过将其连接到 FPGA 器件来提供三速功能。
根据数据表、DP83869HM PHY 采用了帧伸长技术、在该技术中、每个帧字节针对100Mbps 复制了10次、针对10Mbps 复制了100次。
有趣的是、帧起始定界符每帧仅出现一次。
在我们对其他供应商的 PHY 数据表的分析中、我们注意到他们没有提到每帧出现一次的帧起始定界符的类似实现。
相反、他们的数据表一般会指出帧中每个字节的重复度为10/100次。
我们想知道该芯片是否与标准 FPGA PCS/PMA 和 MAC IP 内核兼容、尤其是在三速运算中涉及帧起始定界符(SFD)方面。
此外、我们很想知道此框架伸长率工艺是否符合特定的行业标准、或者它是否是德州仪器(TI)的独特实施。
非常感谢你对这些事项作出澄清。 谢谢你。