This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 帧伸长率、帧起始分隔符以及与标准 FPGA IP 内核的互操作性

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250295/dp83869hm-phy-frame-elongation-start-of-frame-delimiter-and-interoperability-with-standard-fpga-ip-cores

器件型号:DP83869HM

在我们的项目中、我们计划在 SGMII 功能模式下使用 TI DP83869HM 10/100/1000以太网物理层收发器、从而通过将其连接到 FPGA 器件来提供三速功能。

根据数据表、DP83869HM PHY 采用了帧伸长技术、在该技术中、每个帧字节针对100Mbps 复制了10次、针对10Mbps 复制了100次。
有趣的是、帧起始定界符每帧仅出现一次。


在我们对其他供应商的 PHY 数据表的分析中、我们注意到他们没有提到每帧出现一次的帧起始定界符的类似实现。
相反、他们的数据表一般会指出帧中每个字节的重复度为10/100次。

我们想知道该芯片是否与标准 FPGA PCS/PMA 和 MAC IP 内核兼容、尤其是在三速运算中涉及帧起始定界符(SFD)方面。


此外、我们很想知道此框架伸长率工艺是否符合特定的行业标准、或者它是否是德州仪器(TI)的独特实施。


非常感谢你对这些事项作出澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 MAC 支持10和100Mbps SGMII、则这应该是兼容的。  

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们特别想了解 SFD (帧起始分隔符)每帧仅出现一次、
    而帧内的所有其它数据将出现10/100次、不包括 SFD。
    我们想确认这是否符合 SGMII 标准以及它是否与标准 FPGA IP 内核兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是标准的一部分。 因此、它是兼容的。

    此致、

    格罗姆